Parameter value types.
#include <perf_msg_const.h>
Data Fields | |
uint16_t | param_value_16bit |
Parameter 16-bit. More... | |
uint32_t | param_value_32bit |
Parameter 32-bit. More... | |
uint64_t | param_value_64bit |
Parameter 64-bit. More... | |
uint8_t | param_value_8bit |
Parameter 8-bit. More... | |
bool | param_value_bool |
Parameter Bool. More... | |
float | param_value_float |
Parameter float. More... | |