Microchip® Advanced Software Framework

param_value_t Union Reference

Paramter value types.

#include <perf_msg_const.h>

Data Fields

uint16_t param_value_16bit
 Parameter 16-bit. More...
 
uint32_t param_value_32bit
 Parameter 32-bit. More...
 
uint64_t param_value_64bit
 Parameter 64-bit. More...
 
uint8_t param_value_8bit
 Parameter 8-bit. More...
 
bool param_value_bool
 Parameter Bool. More...
 
float param_value_float
 Parameter float. More...