k
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
- i -
I2C_ERR_LARGE_ADDRESS :
nm_common.h
I2C_ERR_OVER_SIZE :
nm_common.h
I2C_ERR_TX_ABRT :
nm_common.h
I2C_MASTER_NO_FLAGS :
m2m_periph.h
I2C_MASTER_NO_START :
m2m_periph.h
I2C_MASTER_NO_STOP :
m2m_periph.h
I2C_TIMEOUT :
nm_bus_wrapper_sam4s.c
IEEE11073_EXPONENT :
ble_utils.h
IEEE754_MANTISA :
ble_utils.h
IEEE754_TO_IEEE11073_FLOAT :
ble_utils.h
IMMEDIATE_ALERT_SERVICE_UUID :
ble_manager.h
include_uuid :
gatt_server.c
INCOMPLETE_LIST_128BIT_SERV_UUIDS :
ble_manager.h
INCOMPLETE_LIST_16BIT_SERV_UUIDS :
ble_manager.h
INCOMPLETE_LIST_32BIT_SERV_UUIDS :
ble_manager.h
init_chip_pins() :
nm_bsp_sam4s.c
init_credentials() :
wifi_prov.c
INTERFACE_API_PKT_ID :
interface.h
INTERFACE_HDR_LENGTH :
interface.h
INTERFACE_MSG_DONE :
interface.h
INTERFACE_MSG_INIT :
interface.h
INTERFACE_PACK_ARG_BLOCK :
interface.h
INTERFACE_PACK_ARG_DUMMY :
interface.h
INTERFACE_PACK_ARG_UINT16 :
interface.h
INTERFACE_PACK_ARG_UINT32 :
interface.h
INTERFACE_PACK_ARG_UINT8 :
interface.h
INTERFACE_PACK_LEN :
interface.h
INTERFACE_RCV_BUFF_LEN :
interface.h
interface_send() :
interface.c
,
interface.h
INTERFACE_SEND_BUF_MAX :
interface.h
interface_send_msg :
interface.c
,
interface.h
INTERFACE_SEND_NO_WAIT :
interface.h
interface_send_wait() :
interface.c
,
interface.h
INTERFACE_SEND_WAIT :
interface.h
INTERFACE_UNPACK_BLOCK :
interface.h
INTERFACE_UNPACK_DONE :
interface.h
INTERFACE_UNPACK_INIT :
interface.h
INTERFACE_UNPACK_SKIP :
interface.h
INTERFACE_UNPACK_UINT16 :
interface.h
INTERFACE_UNPACK_UINT32 :
interface.h
INTERFACE_UNPACK_UINT8 :
interface.h
INTERRUPT_CORTUS_0_3000D0 :
m2m_hif.c
INTERRUPT_CORTUS_1_3000D0 :
m2m_hif.c
INTERRUPT_CORTUS_2_3000D0 :
m2m_hif.c
INTERRUPT_CORTUS_3_3000D0 :
m2m_hif.c
IO1_LED1_ACTIVE :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED1_INACTIVE :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED1_PIN :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED2_ACTIVE :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED2_INACTIVE :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED2_PIN :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED3_ACTIVE :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED3_INACTIVE :
sam4s_xplained_pro.h
IO1_LED3_PIN :
sam4s_xplained_pro.h
IOPORT_BASE_ADDRESS :
ioport_pio.h
IOPORT_CREATE_PIN :
ioport_pio.h
IOPORT_DIR_INPUT :
ioport.h
IOPORT_DIR_OUTPUT :
ioport.h
ioport_direction :
ioport.h
ioport_disable_pin() :
ioport.h
ioport_disable_port() :
ioport.h
ioport_enable_pin() :
ioport.h
ioport_enable_port() :
ioport.h
ioport_get_pin_level() :
ioport.h
ioport_get_port_level() :
ioport.h
ioport_init() :
ioport.h
IOPORT_MODE_DEBOUNCE :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_GLITCH_FILTER :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_MUX_A :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_MUX_B :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_MUX_BIT0 :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_MUX_BIT1 :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_MUX_C :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_MUX_D :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_MUX_MASK :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_OPEN_DRAIN :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_PULLDOWN :
ioport_pio.h
IOPORT_MODE_PULLUP :
ioport_pio.h
ioport_mode_t :
ioport_pio.h
IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH :
ioport.h
IOPORT_PIN_LEVEL_LOW :
ioport.h
ioport_pin_t :
ioport_pio.h
ioport_pin_to_mask() :
ioport.h
ioport_pin_to_port_id() :
ioport.h
IOPORT_PIO_OFFSET :
ioport_pio.h
IOPORT_PIOA :
ioport_pio.h
IOPORT_PIOB :
ioport_pio.h
IOPORT_PIOC :
ioport_pio.h
IOPORT_PIOD :
ioport_pio.h
IOPORT_PIOE :
ioport_pio.h
IOPORT_PIOF :
ioport_pio.h
ioport_port_mask_t :
ioport_pio.h
ioport_port_t :
ioport_pio.h
ioport_reset_pin_mode() :
ioport.h
ioport_reset_port_mode() :
ioport.h
ioport_sense :
ioport.h
IOPORT_SENSE_BOTHEDGES :
ioport.h
IOPORT_SENSE_FALLING :
ioport.h
IOPORT_SENSE_RISING :
ioport.h
ioport_set_pin_dir() :
ioport.h
ioport_set_pin_level() :
ioport.h
ioport_set_pin_mode() :
ioport.h
ioport_set_pin_sense_mode() :
ioport.h
ioport_set_port_dir() :
ioport.h
ioport_set_port_level() :
ioport.h
ioport_set_port_mode() :
ioport.h
ioport_set_port_sense_mode() :
ioport.h
ioport_toggle_pin_level() :
ioport.h
ioport_toggle_port_level() :
ioport.h
ioport_value :
ioport.h
IP_ADD_MEMBERSHIP :
socket.h
IP_DROP_MEMBERSHIP :
socket.h
IP_PACKET_OFFSET :
socket.c
iram_size_t :
compiler.h
irq_initialize_vectors :
interrupt_sam_nvic.h
irq_register_handler :
interrupt_sam_nvic.h
irqflags_t :
interrupt_sam_nvic.h
is_client_conf_defined() :
gatt_server.c
is_constant :
compiler.h
is_efuse_bank_loaded() :
efuse.c
,
efuse.h
IS_ERR :
error.h
is_extended_properties_defined() :
gatt_server.c
Is_global_interrupt_enabled :
interrupt_sam_nvic.h
is_presentation_format_defined() :
gatt_server.c
is_server_conf_defined() :
gatt_server.c
is_user_desc_defined() :
gatt_server.c
ISNMC1000 :
nmasic.h
ISNMC1500 :
nmasic.h
ISNMC3400 :
nmasic.h
ISO7816_T_0 :
usart.c
ISO7816_T_1 :
usart.c
ISR :
interrupt_sam_nvic.h
isr() :
m2m_hif.c
IsSocketReady() :
socket.c
,
socket.h
Generated on Sat Mar 5 2022 00:42:00 for WINC3400 Transparent Service Application - SAM4S XPlained Pro by
1.8.5